对于电气操作人员而言,闪弧危害已被证明是一个重大且危险的威胁。伊顿拥多款商业电力系统分析软件许可证、经过专业培训的电力系统分析工程师和资深的现场工程师,已为工业客户提供了全面合理的闪弧安全解决方案,实施闪弧危险评估,确定闪弧边界和危害风险类别,很大程度地保护其员工免受闪弧危害。
分析报告
伊顿通过短路计算和设备评估,建议更换过载的设备以提高系统的稳定性。同时推荐可调保护设备设置,来优化保护协调性并最小化闪弧入射能量。
伊顿的闪弧分析报告主要包括三部分:短路计算和设备评估、保护协调性分析以及闪弧危害分析。在每一部分中,伊顿针对发现的问题提供推荐的解决方案。
一、短路计算和设备评估
在短路计算和设备评估过程中,伊顿电力系统工程师使用商业电力系统分析程序计算整个系统中各个重要位置的最大可能故障电流。根据国际电工委员会(IEC)或ANSI最新标准进行短路电流计算。并且,通过对每个中断保护装置进行分析,判断其峰值及故障开断电流是否能够承受住计算出的峰值与开断电流。如果本分析指出系统中存在未通过设备评估的设备,则对此提出可以满足短路计算要求设备的选取建议。
二、保护协调性分析
在保护协调性分析过程中,伊顿电力系统工程师使用商业电力系统分析程序评估保护设备配合情况,并绘制时间-电流配合曲线,来显示所建议的保护设备的时间-电流特性。如果发现存在保护协调性问题的配合回路,对于可以通过调节保护设备定值来完善保护协调性的情况,给出相关建议;对于无法通过调节已有保护设备定值来完善保护协调性的情况,提出详细的新/替换保护设备的建议。
三、闪弧危害分析
在闪弧危害分析过程中,伊顿电力系统工程师利用商业电力系统分析程序,根据NFPA 70E及IEEE 1584 TM 标准,计算闪弧边界及相应工作距离对应的闪弧入射能量。对于闪弧能量偏大的区域,如果可以通过调节保护设备设置来降低闪弧能量,则在满足保护协调性的基础上尽量降低闪弧能量。对于无法通过调节保护设备设置来降低闪弧能量的区域,指出风险并警示客户避免带电操作。