伊顿 Bussmann 系列低压 D 型和 D0 型瓶式熔断器专用于一般工业应用保护,例如配电系统和电缆保护。D 型和 D0 型熔断器按工作特性可分为三种类型:延时型、快断型和超快断型,可装入螺帽型熔断器托架中,以安装在 1 或 3 极 DIN 导轨或面板支架上。
Four is the maximum number of items in the comparison tool.
A minimum of two items are required to use the comparison tool.
Sorry, we can't get that information right now.
咨询热线 4006291869 (品质、技术、销售)
在线表单 在此反馈和咨询产品相关问题