日期:2020/01/22
台灣台南 … 動力管理公司伊頓表揚旗下伊頓飛瑞慕品股份有限公司位於台灣台南關廟的 Golf Pride 高爾夫球握把工廠,透過回收、再利用廢棄物並修改工作流程達成「零掩埋廢棄物」的殊榮。
作為其廢棄物管理計畫的一部分,伊頓正鼓勵其製造工廠實現零掩埋廢棄物的認證,同時降低與掩埋相關的溫室氣體 (GHG) 排放。2018 年,伊頓的廢棄物掩埋量與上一年相比減少將近百分之九。迄今為止,全球超過 150 家伊頓工廠已經達成廢棄物掩埋場運送零廢棄物的目標,其中包含我們近 50% 的製造工廠。伊頓正致力於 2030 年前提升至 100%。
工廠總經理游絢博表示:「專注於廢棄物管理是我們的企業社會責任,也是 Golf Pride 台灣廠的正確做法。減少業務流程對環境的任何破壞性效果,可對環境產生重大積極影響,直接有助於實現我們改善社區生活品質與環境品質的願景。」。
Golf Pride 台灣廠是全球最大的高爾夫球握把製造廠,該工廠是 Golf Pride 的兩個製造地點之一,另一製造地點是位於泰國的姊妹工廠。該工廠生產 Golf Pride 技術最先進的款式,包含 MCC、Plus4、Align 與 CP2 產品系列。Golf Pride 台灣廠擁有約 400 名員工,服務全球 OEM 與零售通路。
根據全球獨立的安全科學公司 UL 所提供的定義,伊頓將「零掩埋廢棄物」定義為達到 98% 以上的廢棄物掩埋轉移率,可以透過再利用、堆肥、循環利用或焚化,前提是收集並使用焚化所產生的熱量,產生的能量超過焚化流程所需。伊頓的每個零廢棄物工廠都接受稽核程序,包含確認是否符合零掩埋的定義,確保維持正確的追蹤與監督方法。
Golf Pride 台灣廠於 2017 年開始減廢計畫。該工廠一直在努力尋找機會,減少橡膠塗料的廢棄物掩埋量,這大約占工廠的廢棄物掩埋總量的 70%。我們設定標準、培訓員工並定期執行流程檢查,以確保我們的計畫如期進行。現在,我們減少廢塗料達到 34%。主要貢獻者之一,工廠製造部黃課長表示:「我們只有一個地球,員工是我的家人。我有責任為我的家人營造一個綠色環境。因此,廢塗料最佳化支持減少廢塗料,同時取得更好的條件。我所有的家人都有了更好的工作環境,我感到欣慰與榮幸。」
工廠安全衛生部許晴芬經理表示:「在公司安全衛生部門同事的支援下,這是完美的團隊合作成果。感謝我們的高階領導層,在當前的業務流程中強調環境 CSR 與意識培訓,讓環境保護的工作分層負責,因此我們能夠組織許多環保運動,讓我們的員工參與其中。例如,我們在 2019 年提出 438 個環境改進機會 (EIO),以與我們的環境緊密結合。」談到工作方式時,經理強調 :「而且由於伊頓專注於正當經營,很快就形成一種永續性文化,深獲我們的員工認同,以身為Golf Pride台灣廠的員工感到驕傲。」如欲瞭解更多Golf Pride相關資訊,歡迎瀏覽Golf Pride 官網:www.golfpride.com。
伊頓業務系統與永續性執行副總裁 Harold Jones 表示:「伊頓對零掩埋廢棄物的承諾有助於實現環境績效,反映伊頓在永續商業實踐中的領導地位。而且,我們正在努力精益求精 。這一切都始於我們的員工,產生想法與熱情,幫助我們成為積極的環境管理者。」
伊頓是一家全球動力管理公司,2018 年的營業額為 216 億美元。我們提供節能解決方案,幫助客戶更有效率、安全及永續有效管理電氣、液壓及機械動力。伊頓致力於透過使用動力管理技術與服務來改善生活品質與環境。伊頓擁有約 101,000 名員工,並銷售產品給超過 175 個國家/地區的客戶。如需更多資訊,請瀏覽 Eaton.com。