下载文档 () / 20
动力,因我们而不同*

UPS在数据中心的使用规范

数据中心行业TCO(总体拥有成本)是一个必须要考虑的问题,在伊顿专业的UPS领域中,UPS的购置成本、维护成本、使用成本构成了TCO不可或缺的部分。

 

配电安装

单输入与双输入的区别

单输入指整流器和旁路共用一个开关输入进UPS内部。双输入指UPS可以允许整流器和旁路有不同的开关,允许双电源同时进入UPS端。单输入相对省钱,而双输入则更安全。

当应用场景中只有一路开关时,还有使用双输入接法的必要吗?

即使只有一路电源,在使用双输入接法时,在整流输入发生故障后,UPS依然可以通过旁路输入保证负载设备的运行。而在单输入接法中,一旦发生故障断电,将导致负载掉电,给用户造成损失。

漏电保护开关的应用

漏电保护开关不能用在UPS的输入端。UPS经市电输入的过程中,一般会有从ABC三相到大地的漏电流,尤其在波形不好时,UPS会有相应的滤波电路进行过滤。所以在输入端一定会存在漏电流,此时漏电保护开关是起不到作用的,甚至会造成干扰。在UPS的输出端即用电器的前端可以配置漏电保护开关,可以起到保护作用。

UPS 接地线径的选择

即使在三相负载基本平衡的情况下,中线的线径也应选择较粗的甚至是双倍相线的线径;UPS的接地线理论上越粗越好,不小于相线线径是起码要求;电池柜、用电设备的接地线能够集中连接到UPS接地端后再入大地是较好的。

并机时对输入输出线的长度要求

各台机器的输入+输出线的总长度差异控制在小于10%,确保在转旁路时电流分配的均等。

并机时所有的机器旁路要同源(基础要求)

并机时旁路不同源会导致无法同步甚至引起UPS无法工作。

man with glasses in front of data center rack small

电池安装

 

电池连接线的要求

电池间的连接线和电池柜到UPS输入端的连接线,要用多芯/铜/软导线,或者铜排;电池组距离UPS较远时,要求增加线径,原则是满载电流下,线缆压降不大于电池总电压的1%。

 

电池开关/输出开关辅助触点的应用

如果现场配置电池开关的辅助触点和脱扣器,而现场又有分组开关,建议所有分开关辅助触点需要串联,脱扣器只需要加到总开关上,如果没有总开关,那么脱扣信号需要并联到每一路开关上;外部送入UPS的Building alarm信号,或者干接点信号,电压都不能高于25V AC/50V DC,(EHS要求的安全电压),电流不能大于1A;多台并机最好要有总输出开关,否则从维修旁路不方便不断电切换到UPS,1+1并机可以通过单台输出开关来切换。

 

交直流两用电池开关的正确接法

交直流两用电池开关的正确接法

注意事项

UPS不是脚手架

在安装施工当中切记不要将任何异物落入UPS中,这将带来灾难性的结果;在开机前切记不要将机器上面的盖板取下来;在地面施工中,要将UPS罩起来,以免落入灰尘;异物落入机器内部是很难清理干净的;在加电开机时会出现机器的严重损坏。

安装时要考虑以后维修的方便性

需要留出维修空间,不要放置于空调出风口下面,防止冷凝水滴入机器。

什么是合格的安装?

黄绿红标识清楚、走线整齐、横平竖直,捆扎完善、扎带剪平整。

什么是优秀的安装?

所有铜鼻子用液压钳压好之后,再缠上绝缘纸胶带,然后在小锡炉里面浸锡;每根线缆的两边端子都放至少一米以上的黄绿红热缩套管,然后热风枪热缩;每根线缆的两端都有一个标识牌,备注从哪里来,到哪里去,这根线缆有多长;所有动力线以外的信号线都需要穿过屏蔽钢管。

如何保护现场设备?

拆开外包装后,需要对设备进行防尘保护,比如上出风的,需要在顶部进行遮挡;输入输出接线柜里面施工的时候需要注意防护其他组件,如果有碰到,需要做好标记,并提前跟服务工程师联系确认是否有影响;拆掉的门板、螺丝等等需要保存保管好;随机的卡件、螺丝、说明书等其他附件也需要保管好;所有设备的SN号,请准确记录(最好拍照)。

U  P  S   保安全,安装要求记在先。

 走线规矩又平整,线径粗细要分清。

 黄绿红蓝插花线,相序永远不能乱。

单双输入考虑好,稳定安全很重要。

零线不比相线细,接地线径更注意。

电池摆放要整齐,检修空间留余地。

交流替换直流用,两个触点串正极。

机器上盖不揭开,避免异物落其间。

地面施工尘土多,机器一定要包裹。

 

故障零容忍