下载文档 () / 20

泄漏和排放

泄漏和排放保护措施可以保证环境和我们的社区安全

我们注重通过一系列运营措施成为出色的环境卫士。我们的管理方式包括采用综合措施来预防和控制当前运营过程中废弃物的排放,以及负责任地管理历史性的环境排放问题。如果在当前的运营过程中需要排放废弃物,我们会部署强大的控制和缓解技术,尽可能降低对环境产生的影响。我们了解与潜在环境排放有关的人类和生态影响以及经济和法律方面的影响。在我们的理念中,保护员工以及我们运营所在的社区极为重要,同时也有助于我们实现专注实现零事故目标。

针对废弃物排放的一致且强大的预防或补救措施

伊顿已制定政策来确保在运营的过程中树立良好的企业公民形象,同时积极主动履行对保护自然和工作环境的承诺。

我们在运营过程中需要根据环境保护法的要求使用和处置特定物质。我们定期修改各类流程,目的就是降低对环境的影响,包括在运营的过程中减少使用甚至不使用特定化学品,以及减少产生甚至不产生废弃物。具体来说,我们的环境、安全、保障及健康 (MESH) 计划涵盖了管理化学品的相关内容。

MESH 是在全球部署的统一管理系统,旨在更出色地实施 EHS 计划。我们的工厂遍布全球,拥有共同的目标、采用相同指标、制定改进目标,以及确定并共享最佳实践。最重要的是,MESH 将 EHS 从一系列孤立的活动提升为伊顿全体员工所共有的责任。

我们的 MESH 系统融合了计划、风险评估、变更管理、化学品管理、危险物料管理和应急响应要素,可降低未来的泄露风险并确保安全地响应泄露事件。MESH 计划包含针对化学品管理的培训和内部审核。

针对历史性排放问题,正如“合并财务报表的说明”中所述,伊顿的很多工厂都在实施补救响应措施并自愿参与多地的环境治理工作。我们通过自愿决定、商业采购或响应政府行动,在很多工厂实施了补救措施。

补救措施和风险管理

补救措施(一般包括土壤和/或地下水污染)包括清理前采取的措施,例如事实调查、风险评估、可行性研究、设计和行动计划、效果(监控、污染治理、安装长期治理系统等措施),以及运行和维护补救系统。此外,我们的团队还使用一流的解决方案减少不利因素,同时尽可能降低对环境的影响。这些解决方案包括:

  • 清理污染物。
  • 应用生物降解技术,改善自然环境并利用微生物控制和降解污染物。
  • 对生物降解有耐受性的污染物实施就地氧化。就地氧化需要向污染物中注射化学品对其进行氧化处理。
  • 其他创新技术包括热增强气相抽提技术。

我们的年度风险管理流程中包含环境责任。我们会根据会计和法律协议定期审查每个补救点。我们会通过财务报表定期报告补救成本。

伊顿 EHS 管理 - 持续改善环境、健康与安全

EHS 政策

伊顿致力于尽可能减少运营和产品对我们业务开展所在地所造成的环境影响,并不断改善我们的环境、健康与安全 (EHS) 成效。每位员工都必须遵守这一 EHS 政策。

为此,伊顿在全球范围内运用了道德、能耗和用水、废物产生、产品质量、员工安全等方面的标准实践。我们在以下方面为 EHS 工作提供专门指导:

  • EHS 管理系统:伊顿由 MESH(环境、安全、保障及健康管理)指导,这是一个全球部署的统一系统,将现有计划整合为一个综合管理系统。世界各地的所有伊顿工厂全都致力于实现一致目标、采用相同指标、制定改进目标、确定并共享最佳实践。最重要的是,MESH 将 EHS 从一系列孤立的活动提升为伊顿全体员工所共有的责任。MESH 还旨在达到 ISO 14001 和 OHSAS 18001/ISO 45001 等国际标准。
  • 环境可持续发展:
    我们致力于尽量减少我们的运营活动向空气、水和土地中排放的物质。伊顿高层领导委员会推动我们的可持续发展战略、优化我们的资源、并确保我们专注于对客户、投资者、社区和员工最重要的环境风险和机遇。我们制定减少环境影响的目标,衡量、审查并向公众报告进展情况。

    伊顿支持集体行动,在全球范围内减少温室气体 (GHG) 的排放量,以应对气候变化的风险。我们运用全球报告倡议组织制定的指导方针,制定了减少全球能耗和碳排放量的年度目标。进展情况将由第三方审核并向公众报告。
  • 健康、安全及保障:伊顿为员工提供安全的工作环境。我们的目标是为全体员工、承包商和访客提供可靠和安全的工作环境。伊顿致力于满足或超越伊顿道德与合规政策规定的监管和公司要求。我们致力于打造“零事故安全文化”,通过实施 MESH 来不断提高健康和安全成效。安全规则适用于在伊顿地点执行活动的所有第三方,包括供应商、临时工、承包商、供货商、访客和所有其他非伊顿员工。
  • 商业整合:我们将 EHS 整合到伊顿商业体系 (EBS) 的所有阶段,通过整合的运营系统为伊顿奠定高成效文化的基础。EBS 包括用于开展业务并持续衡量、评估和改善成效的核心价值观、政策和流程。EHS 卓越是我们所有业务战略的重要组成部分,我们会在决策过程中考虑利益相关方的期望。
  • 合规性:伊顿致力于满足或超越伊顿道德与合规政策规定的监管和公司要求。我们致力于打造“零事故意识”,通过实施 MESH 来不断改善成效。
  • 可持续性产品:我们的业务致力于创造创新的产品和流程,帮助客户、供应商和消费者提高能源效率、减少排放、并保护健康和安全。我们致力于通过包括环境设计 (DfE) 和生命周期评估 (LCA) 在内的各种计划不断改进,这些科学流程可以识别产品在整个生命周期中的环境因素和潜在影响。
  • 利益相关方:伊顿致力于将利益相关方参与作为我们可持续发展的重要组成部分。与我们的员工、投资者、客户、供应商、政府、当地社区等进行定期和公开的对话使我们能够就重要的问题达成共识,共同努力,实现最高水平的环境和安全成效。
  • 供应链:伊顿认识到供应链在我们自己的可持续性成效中的意义,并在管理排放、提高安全性和效率等重要问题上与供应商进行战略合作。我们的治理过程进一步确保我们的供应商在道德行为、合规性、环境责任和减少排放量方面保持与我们相同的价值观。
  • 透明性:提高我们 EHS 成效的透明性使伊顿成为一家更强大、更可持续的公司。我们致力于衡量、评估并报告我们的成效,而且通过公司年报/可持续性报告以 Eaton.com 网站向公众报告,并与向公众收集和传播 EHS 和其他可持续性数据的组织合作。
  • 社区:我们致力于在对环境负责的安全工作场所制造动力管理产品和解决方案。我们参与世界各地的当地倡议和政府倡议,提高我们生活和工作所在社区的生活质量,并为之做出贡献。
  • 员工:针对 EHS 问题、计划和成效,我们承诺提高认识、鼓励参与并为全体员工提供适当的培训和教育。
  • 应急准备/应急计划:伊顿的 MESH 计划提供确定重要 EHS 风险和影响、制定运营控制机制、制定应急响应和应急计划的流程。伊顿工厂提供计划、设备和现场事故培训,我们的员工与当地社区安全单位合作,共同准备联合响应。

伊顿环境、健康和安全高级副总裁负责实施 EHS 政策。伊顿董事会治理委员会对我们与利益相关方、员工、客户、竞争对手、供应商和我们经营所在社区的关系方面的重大公共政策进行监督。包括 EHS 疑问在内,伊顿 EHS 政策对这些问题进行了详细阐述。

管理

伊顿拥有强有力的内部流程和控制措施来管理可持续发展成效,我们为此感到很自豪。其中有很多控制措施都需要整个公司的员工和团队密切配合,同时需要在组织各级层进行管理。

我们如何衡量成功

我们的目标是实现零泄露和排放。我们根据监管机构的要求跟踪可报告泄露事件的数量。同时,我们还评估对已发生泄露事件采取的补救措施的有效性,并且在可以改进成效的技术方面进行投资,包括:

  • 通过注射臭氧就地氧化。
  • 加强还原脱氯。
  • 结合使用就地臭氧注射和土壤气相抽提技术。

EPA 的有毒物质排放清单 (TRI) 是一个公用数据库,其中包含美国境内数千家工厂产生的 600 多种有毒化学物质的处置和排放相关的信息。此外,其中还提供了工厂如何通过回收、能量回馈和处理来管理这些化学物质的信息。TRI 的一个主要用途是将向居民所在社区排放有毒化学物质的情况通知给居民。

各行各业(包括化学、采矿、造纸、石油和天然气行业)的公司,如果产生的上述所列有毒化学物质超出 2万5千磅或者处理的上述所列有毒化学物质超出 1万磅,必须每年将具体情况报告给 TRI。之后,这些数据会发布在 EPA 的 TRI 网页上。

伊顿每年报告美国境内所有工厂的 TRI 数据。下表总结了公司最近两年报告的 TRI 排放量总计。如需了解更多信息,请访问 EPA 的 TRI 网页。

伊顿的厂内排放主要是将工业废水排放到公用处理设施 (POTW)。厂外处理和处置主要是对工业废水和污泥的填埋处置。我们填埋的包含 TRI 中所列化学物质的废弃物量不到每年运送到填埋地的废弃物总量的 1%。厂外回收主要包括铜、镍等金属的回收。