由于保持医院的正常运行需要大量的可靠电力,因此您需要一个基本的电气系统,旨在帮助降低能源成本、减少维护工作并更轻松地遵守监管要求。
仅在过去五年中,我们便在领先的医院完成了众多重大能源项目,并完成了更有针对性的系统更新和升级。我们正在创建灵活的能源系统,旨在满足不断变化的社区护理需求,同时建立积极主动且以可靠性为中心的维护计划,以实现护理的连续性,并为安全和保障奠定基础。当电力对任务至关重要时,您可以依赖我们久经考验的行业专业知识、智能电力和医院物联网解决方案。
在医院能源账单上节省的每一美元都相当于对患者护理的指数级投资。换句话说,提高医院能源效率的能源优化与改善护理相关。
借助我们的电力监控系统 (EPMS),我们可以轻松实时监控建筑和校园电气系统,并将数据转化为见解,从而准确了解实现最大能源效率的机会。我们可以帮助您采取纠正措施,并支持更有效的预防性维护计划。
电力质量事件和停电的潜在成本是天文数字,但许多都是可以预防的,这有助于减少对患者护理的潜在影响。请放心,我们可以帮助您提高医院电力系统的可靠性,无论您是需要提高应对潜在的长期电网中断的弹性,预测和预防基础设施问题,还是通过备份保护确保电力可用性,我们都能提供帮助。凭借先进的解决方案、工程服务和长期积累的医院电气系统专业知识,我们可以帮助确保关键电力始终流向需要的地方。
确保设施的安全和网络安全需要持续承诺践行最佳实践。我们知道,关键在于奠定坚实的基础:将文化、程序、培训和解决方案相结合,通过设计提高安全性和网络安全。我们可帮助实现这一目标。此外,我们的数据驱动方法可帮助您满足监管要求,证明您医院的效能。
无论是在普通时期还是在特殊时期,医院的发展都需要满足不断变化的需求、患者需求和紧急社区护理。我们正在构建灵活的能源系统,为当今的需求提供动力,其设计规模可满足不断变化的患者护理需求,无论未来如何变化,都能应对。