如果您能降低能源成本,就可以专注于创新投资。我们可以帮助您采取全面的电力系统设计、运营和维护方法,以最大限度地利用节能机会,同时专注于生产力和简化合规性。
您的设施是您运营的支柱。无论是主动式电力系统监控、精确高效的制造控制技术、可最大化限度利用空间的紧凑型设备,还是电动车车队的智能充电,我们都能为您提供加强业务所需的智能能源解决方案和专业知识。
通过主动能源管理和生命科学 IT 解决方案支持研究和开发设施,帮助您优化环境条件并实现报告自动化。这样,您就可以专注于加速技术突破和拯救生命的发现。
通过电气预防性维护解决方案,保持全天候运行平稳,旨在帮助提高工人安全,防止生命科学设施停工。通过应用我们市场领先的弧闪安全解决方案、培训计划和服务,维持一个更安全的工作场所。通过我们的安全设计和全系统防御方法,您可以使用我们符合最新行业网络安全标准的服务和解决方案,帮助保护您的数据免受网络威胁。
通过我们的节省空间的模块化设计,建立灵活的设施,轻松适应技术和工作流程的变化,最大限度地利用创收设备的占用空间。使用我们的预制电气产品加快新的施工和现代化项目,这些产品的工程、集成和安装成本要低得多。通过设备寿命延长和现代化服务,延长电力系统的使用寿命。
此外,我们的全球分销合作伙伴网络、制造设施和服务中心提供快速访问您需要的解决方案的机会,可在您需要缩短项目时间表时提供帮助。
保持电源接通和运行意味着您可以在安全的工作环境中继续开发救命药物。通过解决方案提高生命科学设备的正常运行时间,防止制造过程中的断电,同时保护您的科学进步和上市时间。
我们通过创新的备用电源保护、先进的配电设备、预测性诊断工具以及维护和测试服务,帮助确保您的设置在需要时拥有所需的电力。利用我们的专业知识来构建最佳的电力系统,以满足您的需求,并具有灵活性和可扩展性,可随您的运营而变化。