长期护理机构
随着医学的进步和预期寿命的增长,长期护理需求也在增加。几乎每个人在生命中的某个时刻都需要长期护理。至关重要的是,护理由可靠和有弹性的能源基础设施提供动力。
在伊顿,我们为长期照护机构建立了优化的能源系统。我们的解决方案有助于减少能源消耗,确保电源可用性,同时提高您为长期护理设备供电所需的灵活性和安全性。我们还提供主动预测电力事件和设备问题的工具,并防止可能导致停机的问题。
一个现代化、常开、高效的电力系统可以帮助您的组织节省能源成本和维护费用,并将其用于提高长期患者护理的质量。我们可以帮助您对电气基础设施采取全面的方法,包括设计、安装、运营和维护,从而降低能源和劳动力成本。凭借实时能源管理、数据驱动的见解以及现场和可再生能源资源的高效集成,您的电气系统可以更稳定、更高效地工作。
长期护理需要有弹性的电力。通过伊顿,您可以设计、建设和维护高效、安全、可靠的电气基础设施。我们提供解决方案和服务,以确保关键系统获得所需的电力、预测和防止电力损失的情报以及关键任务操作和医疗设备所需的连接。
当长期治疗设施也是患者的家时,舒适和安全是必不可少的。基本电气系统的设计必须确保患者、工作人员和访客的安全和满意。知道您有一个值得信赖的合作伙伴,可以帮助您提高长期护理的质量。
我们的能源系统战略方法优先考虑安全和网络安全,同时提供主动保护、提醒和告知所需的情报。依靠我们的领先解决方案,通过实时监控生成数据驱动的见解,帮助提高维护期间的安全性并降低运营风险。通过我们的电力监测系统提供的自动报告和监测,更轻松保证监管合规性,可以帮助在因电力问题导致停机之前预见电力问题。通过我们的专业服务和专为安全设计的方法,保护不断面临网络攻击风险的设施。
对长期护理的需求持续增加,因此简化基础设施的更新和扩建至关重要。我们针对长期照护机构的电力管理解决方案、制造方法和服务能力创造了能够快速扩展、缩短项目时间和限制风险的能源系统。通过预制解决方案,集成电源组件和模块化备用电源系统,我们可以轻松实现项目目标并最大限度地减少安装时间。此外,我们的全球工程服务组织可支持调试和维护,因此您可以专注于提供卓越护理。