下载文档 () / 20

如何设计易于使用的机器

了解如何打造直观的界面,包括我们为您提供的解决方案和服务。

在您的机器上部署直观的用户界面

打造直观的操作界面绝非易事,因为它需要在简单与复杂、功能与美学、标准化与定制化之间取得恰当平衡,同时兼顾技术因素与人性化因素。因此,您需要考虑用户界面设计的各个方面,包括:

用户的特征

包括他们的技能、知识、期望、偏好和情绪,以及他们在身体、认知和情绪上的局限性。

机器的特征

包括其功能、特性、能力、局限性、反馈和指令,以及安全和保障要求。

当前任务的特征

包括其复杂性、频率、持续时间、紧急程度、重要性和变异性。

确保用户与机器之间有效的双向交互,是打造直观的用户界面的关键

Communication from Human to Machine

优化人对机器的通信

将用户命令传输至机器的过程,涵盖从开关机到控制其全部运行操作的各项功能

有时,直观的机器操作意味着要实行数字化,但也可能指用户无需仔细查看就能凭本能找到易于辨识的按钮并进行操作。如果操作员需要佩戴手套,那么这些按钮的间距不宜过近,以避免误触。

若选择屏幕可视化方案,务必仔细考量其直观性。例如,可采用多点触摸屏,模拟智能手机操作体验——支持双指操作(缩放、切换界面等)、双手操作甚至戴手套操作。

spacer
Communication from Machine to Human

优化机器对人的通信

通过视觉、听觉和触觉提示传达机器的运行状态,并告知操作员需要采取的操作

机器状态应从所有角度清晰可见,并能快速识别,使操作人员即使身处工厂其他区域,也能直观地知道何去何从。

这包括向智能手机或平板电脑发送提醒,引导他们前往正确位置。若采用发光按钮,那么仅在紧急情况下需要按下的按钮才会亮起,以便加快响应速度。

采用可视化界面时,还需考虑要显示哪些数据,并确保操作体验尽可能直观高效。

spacer

助您打造易用型机器的免费设计指南

借助我们的专业知识,学习如何设计易于使用的人机界面 (HMI)。本设计指南包含基于参考设计的建议与最佳实操,涵盖应做事项和禁忌事项。