下载文档 () / 20

为工业脱碳提供动力并实现数字化

采矿、金属和矿物业是能源转型的核心:提供基本原材料并推动低碳的未来发展。我们可以帮助您更安全地工作、以可持续方式作业并提高生产力。 

 

 

 

 

为材料加工能源系统创造新机遇

逐步增加资源生产对于实现能源转型至关重要。脱碳和电气化操作需要数字化转型,而实现数字化转型则意味着要在极端恶劣和危险的环境中优先考虑网络安全和运营效率。

我们强大的解决方案组合和深厚的专业知识可以帮助您实现这些目标以及其它目标,同时延长正常运行时间和提高采矿效率。我们的专家、产品和服务可以帮助您更好地管理成本和资本、创建值得信赖的互联环境、更安全地工作以及以更可持续的方式作业。

活动精选

engineer steel mill clipboard getty 922710306

融入电气安全文化!

我们期待在今年的 IEEE IAS 电气安全研讨会上与您交流!欢迎参加 2023 年 3 月 13日 - 17 日于内华达州里诺 Peppermill Resort 举办的研讨会。

为采矿、金属和矿物提供动力,实现能源转型

材料需求不断增加,矿石等级不断下降,而环境、社会和治理 (ESG) 目标的实现也正为作业的各个方面施加压力。在正常运行时间就是一切的行业里,我们将帮助您充满信心地提高运营效率和安全性。无论您是开发新矿场、更新现有作业还是生产材料,我们都将通过增加更多可再生能源和储能系统来为作业提供动力,帮助您加快工业脱碳。
LED 灯照明节能
20
%
LED 灯照明节能
的用能相关成本
15
%
的用能相关成本
美元的通过采用 LED 产品节省的停机成本
100 万
美元的通过采用 LED 产品节省的停机成本
safety-security-emergency-communications.jpg

保护人员和设备安全

支持扩大采矿机会,继续强调提高运营安全性的重要性。我们的产品组合种类丰富,融入了数十年来在电弧科学和电气安全方面的创新,可帮助保护人员,并在恶劣条件下提供安全、网络安全和现代控制。我们大力投资研发,开创了业界领先的技术和久经考验的方案,通过数字化和网络安全来加强安全保障,这是重中之重。

quarry-texas-dusk-getty-976095316.jpg

延长正常运行时间并提高作业效率  

确保您的作业始终可为提高生产力和延长正常运行时间提供动力。我们广泛的危险防控解决方案(包括可靠的照明解决方案、智能动力管理设备和数字化解决方案)可在最恶劣环境中提供出色的性能并确保正常运行时间,实现不断改进。此外,我们的集成电源组件已经过全面的出厂配置和测试,可以快速满足您不断变化的电气要求。

aerial-solar-panels-sandmine-getty-1345281470.jpg

加速推进绿色采矿、金属和矿物

利用达到排放和碳影响目标所需的技术快速实现能源转型。我们的专家工程师可以适度调整可再生能源和能源储存的规模,以减少对发电机的依赖,同时提高弹性。我们的数字解决方案可提供数据驱动型见解,因此您可以管理能耗、使用量并监控电源质量。此外,您还可以通过我们的微电网控制器和电动汽车充电基础设施 (EVCI) 的创新方案,对电气化和脱碳作业应用有针对性的升级功能。在采矿流程的每个阶段,我们都致力于开发和整合分布式能源资源,帮助实现全球可持续发展。

performance.jpg

改进材料加工

在不断变化的采矿和矿物业,持续改进作业可以提升您的竞争优势。我们提供您需要的能源系统升级和优化,以抵消能源成本上升、减少环境足迹,同时延长正常运行时间。我们可以通过数字化解决方案提高效率,提供您需要的准确的可行性见解,帮助您提升利润。

Eaton facilities exp 2024 7M4A5374-1

支持美国国内偏好品

伊顿是一家十分了解政府合同要求和义务的电力管理公司。伊顿认识到,要想支持我们的国家安全利益,需要在美国国内采购并制造产品。

  • 知识库

    了解能源系统如何安全、可靠和可持续地为加工业提供更多动力。在我们的知识库探索成功案例、白皮书、视频等。
    浏览详情