下载文档 () / 20
  • EnergyAware UPS

    伊顿正在扩大 UPS 的作用,帮您更好地利用已部署的资产。借助伊顿的 EnergyAware UPS 保护宝贵的设备,同时利用 UPS 电池降低设施运营成本或通过参与能源市场赚取收入。

数据中心的大容量电池可以取代发电厂

EnergyAware 使您能够更好地利用已部署的资产

EnergyAware 使设施能够支持可持续的能源解决方案,优化建筑供电成本并从当前部署的资产中赚取额外收入,同时保持对已部署的 UPS 和电池资产的完全控制。

  • 由您决定何时参与以及提供多少容量。
  • 可配置的 HMI 屏幕使用户可以控制系统的各个方面。
  • 利用伊顿的调度和分配功能,或通过符合 MESA 标准的 Modbus TCP 接口在外部执行命令。
  • 可编程的短运行时间和负载级别可确保关键负载一直受到保护。
  • 伊顿的专有算法确保了任务关键型应用的预定电池容量,而不会牺牲清洁和安全备用这两个主要目标。
  • 完全可扩展,可灵活适应您的区域公共设施计划、费率结构和负载配置。
  • 在新款伊顿 UPS 系统上提供,或者在许多情况下,也可现场改装到现有产品上。

快速了解,EnergyAware是如何智能管理您的用电需求

是否有兴趣让您的任务关键型 UPS 和电池资产发挥作用,从而提高您的净利润? EnergyAware 可以帮助您完成更多任务:

  • 如果您的公共设施费率结构包括较高的高峰用电费,则可以使用 UPS 电池来降低公共设施的峰值功耗,从而降低成本高昂的高峰用电费。
  • 对于按使用时间计费的设施,在高能源费率期间使用 UPS 电池补充负载,在低能源费率期间为电池重新充电。
  • 在参与公共设施部门发起的需求响应 (DR) 计划时,补充现有的减载技术或发电机使用。无缝集成 UPS 资产,增加 DR 参与的支出。
  • 部署 UPS 资产以参与频率响应计划。该计划目前在中大西洋 (PJM) 地区提供,其他地区即将推出。
  • 适合配置有 UPS 资产、需要更换电池的设施。利用现有 UPS 硬件,同时升级到使用寿命更长的锂电池。
  • 充分利用可用容量。非常适合 N+1 系统。

EnergyAware 的优点和应用:

高峰用电费管理
用户可在高峰时段利用电池供电,以避免发生高峰用电费。
使用时段优化
调整用电时段,以避免高峰时段用电。
需求响应
公共设施公司要求降低用电量。
频率调节
按需对电池充电或放电,以起到稳定电网的作用。
资产汇总
管理建筑物或园区内的多处资产,使其统一、协调地工作。
发电机更换或补偿
利用扩展的电池容量作为柴油发电机的环保替代物。

想要了解伊顿的 EnergyAware 技术如何帮您为数据中心创造新收入吗?

伊顿和微软在 2018 年 DCD 颁奖会上荣获奖项

伊顿和微软的新 UPS 技术项目在 2018 年 Data Center Dynamics (DCD) 颁奖会上荣获任务关键型数据中心创新奖。
business tech award 2019.jpg

伊顿荣获 2019 年 BusinessGreen 技术奖

伊顿的 EnergyAware 解决方案荣获 2019 年度未来城市技术类别的 BusinessGreen 技术奖