通过搭载数字化技术,全面提升配电系统可靠性及灵活性
将电动汽车充电基础设施高效集成到智能建筑能源管系统中,提供具有经济效益的运营管理模式
使用储能技术充分利用可再生能源,利用节能技术与基础设施升级提升建筑综合能效
以算力驱动动力,伊顿Brightlayer™数字化技术助您有效提升整体能源使用效率,实现节碳减排
直接联系我们的解决方案专家,即刻获得解答 +86 15095258968(微信同) 伊顿架构师 刘雪
低碳智慧园区的建设目标是从供需双侧入手,叠加智慧能源管理与能源交易,构建零碳园区体系,并充分结合多种节能增效、能源系统脱碳技术,实施产业、设施和资源的低碳化、循环化利用,使园区实现绿色运营。其中,低碳化的能源系统是未来低碳智慧园区建设的核心。
伊顿电气集成分布式能源、储能系统、能源管理、充电桩及建筑配电系统,通过多策略柔性调控,实现“源-网-荷-储”协同运作,以弹性电网助力新能源接入,释放碳减排压力,让科技发展与生态文明并行。
例如:数字化中低压配电设备、工商业储能系统、智能充电桩、微电网解决方案部署,以及EMS综合能源管理系统等。通过“源-网-荷-储” 互动调控,帮助您的工商业园区逐步实现“低碳”甚至“零碳”的运营目标。
智能配电系统
伊顿 iET1 智能化中压开关设备
伊顿 Power Xpert® DX 500 小型化低压成套设备
伊顿 SF6 气体绝缘环网柜
伊顿 干式变压器
充电基础设施
我们最新版的白皮书列出了满足电动汽车充电对能源需求的多种方法。立即阅读本白皮书,了解如何将可再生能源融入建筑,并以它作为能源中心,从中获得收益。
储能系统
xStorage 10尺集装箱电池储能系统 - C10
xStorage 10尺集装箱微电网储能系统 - M50/M100
93PCS 储能变流器
综合能源管理软件