罗斯威尔市需要一个强大的电源保护解决方案,能够在频繁出现电源质量问题(尤其是雷暴)的情况下保护设备并保持正常运行。尽管该市在其设施中安装了各种不同品牌的 UPS,但机队却没有提供足够的可靠性。
该市需要确保一系列设备的安全,包括任务关键型服务器、网络光纤交换机、路由器、调制解调器和数十台 PoE 交换机,这些设备负责保持交通摄像头、安全警报、停车场大门和其他设备 在其主数据中心、警察局和众多外围站点正常运行。
困扰该市的最大问题之一是,每次停电时,都必须在现场部署 IT 人员,以便在偏远位置手动重启 VoIP 系统。
“我们在全市都有电源问题,而且无法可视化 UPS 电池或电源循环功能的状态。我们一直在寻找帮助我们管理电源并在停电后和发电机启动之前这段时间内保持正常运行的产品。”
“我们非常喜欢的是,9PX 是一款在线双转换装置,它可以为我们更关键位置的网络基础设施提供更高级别的保护。”
“可视化方面尤其重要,因为如果它不正常,我们就很难看到发生了什么。我们真的很喜欢拥有单一管理平台,我们可以从该管理平台控制所有设备和 UPS。”
“有了 VPM,我现在可以看到并控制我们的整个电力环境。我可以监控电源循环,如果出现问题,可以了解发生问题的位置并根据需要进行补救。”
“以前,每当停电时,我们的 IT 人员都必须在偏远站点手动重启 VoIP 系统。现在,他们可以远程执行此操作,这样大大节省了时间。”