下载文档 () / 20

Home as a Grid(住宅即电网)

将能源转型带进千家万户, 减少碳足迹, 同时确保充足电力供应。

发掘产消者的潜力:住宅变身能源工坊

一个多世纪以来,电力总是单向流动——从集中式发电厂流向千家万户。如今,由于太阳能、电动车充电、储能、数字化技术的不断发展,我们迎来了全新能源图景。现在,您的家可以变身为能源工坊,自行发电,并令家庭用电更灵活、更稳定。 
我们的 Everything as a Grid(电网无所不在)理念展现了电的双向流动已成为现实。住宅业主能够利用再生能源自行发电并按需使用。令您实现对家庭能耗的统筹管理和优化,降低用电成本。这就是我们的 Home as a Grid(住宅即电网)战略,它意味着更灵活的电力系统,令住宅有机会变身能源生产基地。

大势推动变革

全球对可持续发展的需求激增。随着电气化设备在我们生活中的日益普及,我们对于电力的需求也增加了,从而需要新的方法来管理能源成本。

数字化是一项关键推动因素,对于实现能源新图景——住宅业主既是能源生产者也是消费者,甚至在某些时间点是两者的组合——至关重要。数字化能推动什么? 电的双向流动(在电网和电动车之间)增加,令家庭用电管理以及家务活动变得更轻松,例如:过去取暖和烹饪用化石燃料,现在可以用电。

到 2050 年住宅和商用楼宇所消耗能源的预计增加值
65
%
到 2050 年住宅和商用楼宇所消耗能源的预计增加值
电动汽车充电所消耗电力在家庭总用电量中的占比
40 至 60
%
电动汽车充电所消耗电力在家庭总用电量中的占比
到 2023 年的联网设备总数
约 300 亿
到 2023 年的联网设备总数

新政策、新法规越来越多,正在推动家用可再生能源设备的普及。在欧盟国家,《建筑能效指令》(EPBD) 现在要求新建建筑符合“近零能耗”标准。在美国加利福尼亚州,所有三层及以下的住宅建筑都能选择安装太阳能系统,以帮助国家实现能源目标。中国国家能源局 (NEA) 正在推进太阳能试点计划,旨在为特定地区 20% 的住宅屋顶安装太阳能光伏发电系统。

因此,越来越多家庭正在利用太阳能发电(通常与储能系统搭配),还有越来越多住宅业主选择购买电动汽车 (EV),并考虑在家中安装充电设备。那么,所有这些设备该如何协作?

Home as a Grid(住宅即电网):有效管理能源生产和消费 

我们的 Home as a Grid(住宅即电网)理念突破了传统局限,让用电的方式和时间变得更灵活。与家庭生活息息相关,提供了优化的电力管理方案。

借助我们的家庭能源管理方式,您随时有电可用,为您家供电或许是屋顶太阳能板、储能系统、主电网甚至您的电动汽车。而且,您还可以享受更多便利。 

Home as a Grid(住宅即电网)环境还包含一个智能电力管理系统,提供设备之间的实时连接和对家庭能耗的全面管控,使房主能够作出更明智的决定:

信息图表

释放能源转型潜力,为更多可持续、互联和安全的住宅提供电力

home-as-a-grid-infographic-thumnail-zh-cn.jpg
这种新策略能够在日益复杂的环境中更有效地管理电能。它使住宅业主能够通过部署可再生能源和储能设备,在需要的时间和地点使用清洁能源,从而推动可持续发展,并让能源更加经济实惠。它还助力电力企业优化电网容量、提高电网稳定性、确保电力供应。

面向现在和未来的电力解决方案

大半个世纪以来,家庭用电依赖于集中生产和化石燃料。直到最近,这种模式仍是有效和经济的运作方式。然而,消费、生产和储存能源方式的演变正在推动全球对传统战略进行反思,并催生新的可能性。 
aerial-view-of=housing-subdivision-getty-520406748

关于电能管理的洞察:CURRENT THINKING 系列播客

通过智能家居能源管理推动电网创新

在伊顿,我们正在创建更加智能、稳定的智能家居能源系统,通过以下方式助力低碳未来: 

降低复杂度

利用全新数据洞察和智能手段控制消费习惯(即住宅业主利用能源的方式)

与关键合作伙伴携手

利用与建筑承包商的合作关系和战略技术合作伙伴关系

简化实施和安装流程

借助行业培训

支持安全的连接和集成技术

利用网络安全和数字化的前沿地位,实现互操作性

我们的 Home as a Grid(住宅即电网)理念使您能够以新的方式利用家庭能源基础设施。现在比以往任何时候都更容易利用家庭自产并储存的可再生能源电力,实现能源的可持续性和经济性。

确保您的舒适、安全和互联

家庭可再生能源更加灵活、智能,可实现更多可能性。