电气革命,因我们而不同。*

我们致力于推动车辆电气化技术不断进步,从而帮您满足现今需求,并准备好迎接移动方式的未来。 

汽车制造商致力于改进人们移动的方式,而我们帮助他们实现这一目标。他们依靠我们的帮助,面向消费者和环境,以较低的总体成本制造出跑得更快、更远、更高级且更安全的高性能汽车。我们正帮助推动电动汽车技术的采用,并推进我们的核心能力:即电力和机械动力的融合。

我们将车辆、商用车和宇航专业知识与电气之所长相整合。此外,我们致力于践行更多创新理念;借助自己的全球研发和制造设施,针对合作伙伴及客户们的需求提供优质产品。结果是:取得了更安全且更有效的旅行解决方案和更出色的服务升级。

我们将车辆和电气专业知识相结合,有助于我们的 OEM 合作伙伴将他们的业务和客户带到更新、更环保的境界。无论是初创企业还是传统汽车制造商,我们现在帮助它们推动车辆电气化发展,并与全球各地的公司协作,进而创新未来的运输技术。因为,这才是至关重要的事情。 

Aerial view vehicle on curved road forest

前进发展,因我们而不同。*

*电动汽车车主对安全、效率和技术要求较高。制造商的任务是在实现其业务目标的同时,通过践行并激发创新来应对挑战。借助我们的电气化专业知识,您可以同时实现这两个目标。

凭借我们的经验,再结合我们在电力电子和电力分配方面的深厚知识,伊顿可开发出能够节省时间、增加安全性和提升效率的技术,使您的业务更加出色,使整个星球变得更加美好。我们的电力密集型高压逆变器可通过电池为汽车高效充电,而且其重量更轻,从而增加汽车行驶里程。我们的 Bussmann 系列熔断器的启动速度最多可提高 10 倍,以确保在高故障电流条件下保护电路。借助我们的高压 DC/DC 转换器,客户能够通过将高压转换为低压来实现安全行驶,同时为信息娱乐系统和安全系统供电。我们的智能 PDU 非常智能,能够预测熔断器的使用寿命,甚至能在断电时提醒司机,以便司机能安全到达维修点。

每位司机都希望充满自信地上路行驶。汽车制造商希望拉动销售并扩大业务。凭借伊顿的专业知识、资源和解决方案,您将制造出令人惊艳的电动汽车,并创造出更新、更安全的产品来推动您的业务进一步发展。

Man charging electric bus in city

保持领先,因我们而不同。*

*商用车业务将不断面临排放法规方面日益严峻的压力。尽管柴油发动机仍会是主要动力来源,但在将这些挑战转化为提高投资回报率的机遇方面,电气化将发挥关键作用。我们明白新技术研发成本不菲,因此,我们与 OEM 合作伙伴合作研发可扩展的模块化商用车电气化解决方案。

凭借在高压电源和商用车混合动力系统方面取得的数十年经验,我们解决了复杂的电力难题。我们的电动汽车变速箱在陡坡上提高了性能,同时使电机更高效地运行。此外,我们的 48 伏弱混动力系统能够在刹车和滑行时收集能量,以便在长途和短途旅行时节省燃油,并在炎热的夜晚为卧车驾驶室降温。

无论是长途卡车在高速公路上行驶,还是货车一站接一站不停地运送货物,抑或是公共汽车载着乘客穿过繁忙的大都市,都激励我们开发新的技术,在不牺牲性能的前提下提高效率和安全性。

Aeroplane-flying-over-clouds.jpg

提升眼界,因我们而不同。*

*制造商希望借助更安静、更轻便、全天候运营、对环境影响更小的航空航天解决方案,来突破航空旅行的界限。因此,我们在增强产品最佳性能所需的核心技术方面不断投入。

通过利用我们在传统航空航天设计的高密度能源方面的专业知识,伊顿可以减少总体拥有成本并带来环境效益。凭借我们在电力电子领域的液压机械经验和技术能力,我们在推动该行业向电动飞机迁移方面具有独特的优势。此外,我们了解混合动力和分布式架构,可为传统的集中式液压系统提供备选方案。因此,客户可以减轻重量、提高可靠性、优化电能使用情况,以及简化飞机装配。

无论是液压系统和燃油系统,还是运动控制和引擎解决方案,我们随时可以加快您新一代飞机的电气化速度。

无论您需要什么才能实现这一目标,我们都会确保您顺利达成目标。

伊顿融合多年的电力、机械和流体动力管理专业知识,旨在创造出创新、可持续的车辆电气化技术。我们可以共同探索各种可能性,并改进运输方式,以帮助客户提高安全性和效率。因为,这才是至关重要的事情。所以,我们要做的就是确保动力的正常运转。