下载文档 () / 20
  • substation-automation.jpg

    配电系统应用软件

    伊顿 CYME 配电系统应用软件为配电系统的各个方面提供了先进的网络建模和模拟能力,从规划到优化运行、保护和 DER 互连。
    联系我们

核心功能

  • 精确模拟中压和低压配电馈线 和设备,包括分布式能源和变电站
  • 分析、安排和可视化系统增长和资产维护任务
  • 为配电容量规划研究、网络优化、突发事件和可靠性方案评估制定用例
  • 通过自动化和自定义脚本扩展功能

精密设计和建模

为互联的高压/中压变电站和二次输电网络建模,以创建全局视图,制定精确高效的解决方案。在地理参照地图上展示网络,形成更接近现实的视觉效果。

高级配电系统分析

CYME 软件工具基于最新的算法,可帮助实现项目目标,如系统现代化、扩展和维护,或在任何电压水平的故障条件下的系统。添加附加模块,以开展更专业的研究。

管理系统增长规划

系统增长和资产维护项目要求对效益和可持续性措施进行组织、优先排序和分析。

设计和建模

网络编辑器

网络编辑器采用用户可自定义的图形用户界面,支持 CYMDIST 应用程序和补充的 CYME 分析模块。

这包括分布式能源 (DER) 设备和储能的广泛建模能力,以及所有必要客户类型的定义。该软件还包括与各种发电源相关的控制模型。用户可以充实所有库的内容。

网络编辑器包含在配电系统分析包 (CYMDIST) 中。

了解有关 网络编辑器模块的更多信息

增强型变电站建模

该模块可精确显示配电变电站的所有主要部件,以及 任何子网络,如电缆室、开关柜或工业设施。然后,模拟会考虑这些装置对整个配电系统的影响。

了解有关 增强型变电站建模模块的更多信息

低压二次配电建模

低压二次配电模型可对配电变压器以外的任何电路进行详细建模和模拟。这包括单相中心分接变压器、复合电缆、单相三线制低压电路。

了解有关 低压二次配电建模的更多信息

二次电网网络分析

二次电网网络分析允许用户对任何现场网络、二次电网和详细的网络保护继电器进行建模,并提供完整的设置。该模块配备了稳健的潮流和短路算法,可分析高度网格化的网络。

了解有关 二次电网 网络 分析的更多信息

在线地图服务

将 Google 地图和 MapQuest Open 地图显示为电网模型地理视图下的图层。有了这项服务,用户即可定位变电站、特定馈线、街道拐角,或精确定位发生故障的地址。

了解有关 在线地图服务的更多信息

地理叠加

地理叠加功能可将光栅或矢量地图图像(DWG、DXF、SHP 等地理土地基准)显示为直接位于电气模型下方的图层。该模块允许导入和显示多种不同格式的地图,让用户可以在一个全面的土地基准上直观地查看配电系统。

了解有关 地理叠加的更多信息

配电系统分析

配电系统分析 (CYMDIST)

目前,配电系统的发展要求工程师进行从规划分析到支持运行的专家模拟,包括保护研究和 DER 互连评估。

了解有关配电系统分析 (CYMDIST) 的更多信息

 

负载流

分析电力系统在各种运行条件下的稳态性能。

负载分配和估算

通过分配整个网络的馈线需求,建立精确的负载模型。

故障分析

通过评估串联和同时短路(传统、ANSI、IEC 60909 和 IEC 61363)的影响,确保系统安全。查找故障、核实设备额定值并研究电压骤降。

了解有关 故障分析模块的更多信息

负载平衡

确定哪些负载可以重新连接到不同的相位,以尽量减少功率损耗或平衡电流、负载或电压。 

最佳电容器布置和规格

在所需的馈线上放置电容器并确定其规格,以减少功率损耗或提高电压,同时保持所需的功率因数。

电机起动

确定电机起动对网络的影响。评估电压闪变、锁定转子负载和最大电机尺寸估算。

了解有关 电机起动模块的更多信息

计划

高级项目管理器

支持基于时间的项目的协作和详细准备,以高效的方式评估多个场景。

了解有关 高级项目管理器模块的更多信息

技术经济分析

根据实际系统模型,评估项目的可行性和盈利能力,从而根据技术、服务可靠性和投资目标制定切实可行的规划。与高级项目管理器配合工作,估算预测负载增长的成本。

了解有关 技术经济分析模块的更多信息

自动网络预测分析

帮助模拟任何选定网络点和时间段的不同增长和修改方案。模拟可以采用批量模式进行,以帮助确定未来变化对整个配电系统的影响。

了解有关 自动化网络预测分析模块的更多信息

电源电缆载流容量软件

CYMCAP 是一款专业的独立软件,专门用于计算电源电缆电力装置的温升和载流容量。

补充模块支持大多数安装类型的设计,并可执行众多专业模拟。

了解有关 电源电缆载流容量软件的更多信息

运营支持

配电状态估算器

处理各种测量数据,根据任何类型的电气模型估算负载和潮流以及系统电压,以确定最佳解决方案。该分析可解决径向、环状和网状网络的问题。

了解有关 配电状态估算器模块的更多信息

动态数据提取

利用现场测量数据(如功率、电流、电压、负载需求、发电量或开关、稳压器、并联电容器组等设备的状态)完善竣工规划模型。

高级故障定位器

根据 COMTRADE 文件中的多个监控元件、故障指示器状态和监控数据,报告所有可能的故障位置。

突发事件评估和恢复

该模块是一种综合工具,用于研究突发事件对配电系统的影响。它能识别潜在的中断问题、规划维护并找到恢复供电的最佳开关计划,从而支持评估网络稳健性。

了解有关 突发事件评估和恢复模块的更多信息

N-p 负载流突发事件

该模块旨在协助进行与潮流相关的静态突发事件分析,支持创建突发事件、单次或多次停电场景,并与一种作为基础的情况进行比较,以评估系统的容量和恢复能力。

了解有关  N-P 负载流突发事件模块的更多信息

保护、协调和安全

保护装置分析

该模块通过分析时间-电流曲线,帮助电力工程师有效解决保护问题。库中包含 15,000 多条保护装置曲线。

模块功能:网络保护分析、最小故障分析和操作顺序。

了解有关 保护装置分析的更多信息

弧闪危害分析

正确评估弧闪风险等级,通过计算确定风险等级所需的必要参数和采用适当的安全程序,来确保工作环境更加安全。这包括一种考虑到备用保护、多重贡献和持续时间的新方法。

了解有关 弧闪危害分析模块的更多信息

距离保护分析

分析距离保护继电器在正常和故障条件下的运行情况。有助于设计和验证保护方案,解决电力系统网络中的各种协调问题

了解有关 距离保护分析模块的更多信息

分布式能源

集成容量分析

集成容量分析能够计算配电系统各点可在不对可靠性、电能质量产生不利影响的前提下,独立安装的最大发电或负载容量,从而满足互连要求。

了解有关 集成容量分析的更多信息

EPRI DRIVE

EPRI DRIVE 模块与 CYME 软件图形用户界面无缝集成,将 EPRI DRIVE 引擎的工程设计工作与 CYME 的详细配电系统模型相结合,在用户熟悉的环境中返回承载能力计算结果。

了解有关  EPRI DRIVE 模块的更多信息

DER 影响评估

使用该模块可在几分钟内完成发电互连系统影响研究。它能够清晰地评估 DER 互连对配电系统的影响,如稳态电压水平、过载和反向潮流。该模块可执行全面的系统影响研究,其中整合了多个基于标准的验证和多种场景,以标出异常情况。

了解有关  DER 影响评估的更多信息

网络干扰评估

电网中安装的电力电子设备、非线性负载和分布式发电的数量不断增加,会对电能质量产生不利影响,导致不可接受的电压水平和不平衡、谐波失真和闪变水平。 

了解有关 网络干扰评估的更多信息

长期动态负载流分析

该模块对分布式能源引入的可变现象进行时间序列长期动态负载流分析 ,分析范围为几秒到几分钟。分析中涉及的设备控制装置包括分接开关、并联电容器和可切换并联组。它还能对智能逆变器和电池储能系统进行时域模拟。

了解有关 长期动态负载流分析的更多信息

电能质量

可靠性评估

该模块可计算整个系统和相应保护区域的可靠性指数以及用户点指数。预测式模型可以根据历史数据进行校准。用户可以分析不同的系统配置,并测量可靠性指数的改进情况。

了解有关 可靠性评估模块的更多信息

谐波分析

谐波分析模块可评估非线性负载对网络的影响,帮助工程师找到缓解系统中谐波问题的方法。它具有单相和三相建模功能,可灵活评估电力电网、工业电力系统和任何配置的配电馈线。

了解有关 谐波分析的更多信息

网络干扰评估

网络干扰评估模块 可确定设备能否通过不同的电源质量测试,从而评估设备对电源信号产生的电能质量干扰。分析以德国-奥地利-瑞士-捷克联合工作组发布的“网络干扰评估技术规则”标准为基础。

了解有关 网络干扰评估的更多信息 

动态电机起动

模拟感应或同步电机的起动,并获得结果与时间或速度的函数关系图。该模块是对 CYMDIST 软件包提供的电压闪变、锁定转子和最大电机尺寸模拟的补充。

优化

网络配置优化

通过负载转移将径向网络重新配置为最佳拓扑结构,以减少损耗、减轻违规行为或平衡馈线长度。

了解有关网络配置优化模块的更多信息

电压/无功功率优化

确定配电系统中已安装的电容器、在线稳压器和 LTC 变压器的最佳配置。计算时考虑了网络的限制因素以及削峰、减少系统损耗和改善电压曲线等目标,以优化系统效率。

了解有关电压/无功功率优化的更多信息

稳压器最佳布置

使用该模块确定稳压器的最佳位置并设置分接位置,以及确定实现所需电压调整所需的稳压器数量。

了解有关稳压器最佳布置模块的更多信息

重合闸装置最佳布置

在与可靠性评估模块结合使用时,它会考虑目标和标准、研究可靠性指数,并评估预期改进,从而找到重合闸装置的最佳位置。

了解有关重合闸装置最佳布置模块的更多信息

时间序列

使用负载分布曲线进行稳态分析

该模块根据对历史消耗模式和实时监控数据(如 SCADA、AMI、MDM、AMR 等)的组合建模的分布曲线,执行时间序列负载流分析。

了解有关 使用负载分布曲线进行稳态分析的更多信息

长期动态负载流分析

该模块对分布式能源引入的可变现象进行时间序列长期动态负载流分析 ,分析范围为几秒到几分钟。分析中涉及的设备控制装置包括分接开关、并联电容器和可切换并联组。它还能对智能逆变器和电池储能系统进行时域模拟。

了解有关 长期动态负载流分析的更多信息

瞬态稳定性分析

瞬态稳定性分析模拟了分布式发电配电系统在各种瞬态事件(故障应用/清除、大型电机起动、联合发电单元断开、孤岛等)下的动态行为。

了解有关 瞬态稳定性分析的更多信息

脚本

带有 Python 的 CYME 脚本工具

CYME 电力系统分析软件中集成了 Python 脚本。它包括一个应用程序接口 (API),用于公开 CYME 功能,以便轻松构建从自动流程到新算法的各种流程,从而扩展 CYME 软件的功能。

了解有关 带有 Python 的 CYME 脚本工具模块的更多信息

企业集成

CYME 网关

从 GIS 和其他企业系统中提取所有必要的信息,自动生成最新、准确的配电网络模型,为使用 CYME 软件执行规划和运营研究做好准备。

了解有关  CYME 网关解决方案的更多信息。

用于 ArcGis Desktop 的 CYME

用于 ArcGIS Desktop 的 CYME 工具栏设计为在其 GIS 界面中处理 CYME 分析结果。

了解有关  用于 ArcGIS Desktop 的 CYME 解决方案的更多信息

动态数据提取

利用现场测量数据(如功率、电流、电压、负载需求、发电量或开关、稳压器、并联电容器组等设备的状态)完善竣工规划模型。

数据推送发布

这是在 CYME 软件和所需外部系统之间建立的自定义桥梁,以广泛的 CYME 关键字库为基础。

X
Download Close