提升小型企业数据中心性能
伊顿可帮您打造出更可持续、更高效和更经济的不间断运行的设施。无论您是保护服务器机房、网络机柜还是仅仅保护单个服务器机架,我们都提供了符合您的规格的 UPS。通过 Brightlayer Data Centers 全系软件,可视化数据增强数据安全性, 该系列软件包括管理、监控和控制物理和虚拟环境中的电源设备所需的所有工具。
能源转型日益备受瞩目,伊顿通过各种措施,如:提供高达 99% 效率的 UPS、嵌入 UPS 电子产品中的恢复能力以及数据中心监控软件,让您更轻松地实现可持续发展目标。同时,伊顿仍然高度关注安全问题。 网络漏洞可能导致运行停机时间、数据丢失和企业声誉受损,因此我们采用系统范围的防御方法(包括内置网络安全功能的网络管理卡)主动应对威胁。我们的解决方案旨在从现在到未来确保您的数据、设备和人员的安全。