全世界正呼吁各国/地区和各家企业携手应对全球气候变化。人为导致的气候变化已对人类、基础设施和生态系统造成了显著的影响,包括:全球温度升高、更频繁出现热浪、某些地区极端降雨和另一些地区极端干旱等等。我们致力于尽己所能来参与全球应对行动,以减轻气候变化的威胁和促进可持续发展。
为了帮助达成改善生活质量和环境的使命,我们通过致力于实现以科学为依据的目标,参与到将地球温度升幅限制在 1.5°C 的全球行动中。以科学为依据的目标以客观和科学的方式,评估为减少全球温室气体排放量而需要采取的行动,以便限制灾难性的气候变化。这些目标包括到 2030 年将我们经营业务时排放的二氧化碳数量减少至少 50%,同时让我们能够实现碳中和目标。我们还计划将通过我们的价值链产生的间接排放量减少 15%。
自 2018 年以来,我们已将我们在经营业务时排放的温室气体总数量减少了 198,487 公吨 (18%) CO2e。由此看来,我们有望顺利实现目标。到 2030 年,我们承诺实现以科学为依据的目标:按照 1.5 摄氏度气候变化情景,将我们的范围 1 和 2 温室气体排放量减少 50%(以 2018 年为基准)。我们最近公布的数据如下表所示。详情请阅读我们的可持续发展报告。
| 范围 1 排放量 | 在 2020 日历年,天然气、其他固定式和流动式燃料、车队、制冷剂和废水处理中的 282,952 公吨 CO2e |
| 范围 2 基于市场 |
使用基于市场的方法,在 2020 日历年购买的电能中的 617,605 公吨 CO2e |
| 范围 3 | 我们的价值链和产品使用排放量中包含 23,827,227 公吨 CO2e |
伊顿通过独立的验证机构来验证我们的 GHG 数据。验证内容包括确保排放范围 1(企业拥有或控制的来源的直接排放)和排放范围 2(存在 GHG 排放可能的商品或资源的间接排放,主要来源是购买电力)处于“合理”水平。范围 3 验证包括对以二氧化碳当量 (CO2e) 为单位的排放量的“有限”保证。以下是我们最新的公开声明。
伊顿商业体系与可持续发展执行副总裁 Harold Jones 阐述了我们如何与客户一起为打造更为健康的地球环境而努力。