我们的创新战略正推动我们实现关于更清洁、更低碳技术和解决方案的承诺。我们的客户解决方案解决了全球可持续发展挑战,并且紧密贴合联合国通过的四个可持续发展目标:
环境影响会跨越政治边界。我们致力于成为我们期待的最佳全球公民,同时帮助他人实现其目标。
2020 年,我们在研发领域投资 5.51 亿美元。此外,2020 年,伊顿创新者获得 312 项首次颁发的专利和 1,504 项全球专利。为发现和设计能助力我们的客户节约资源并做出明智能源决策的解决方案,我们承诺到 2030 年将在研发领域花费 30 亿美元。2020 年,我们 47% 的净销售额来自于符合严格积极影响标准的产品解决方案,62% 的产品收入来自于清洁技术解决方案,这些解决方案提供能源效率,并且有助于推动可持续发展,包括可再生能源、水利基础设施和可持续的交通运输。
为确保伊顿产品在前身产品的基础上得到改进,我们要求工程师在设计阶段完成积极影响框架 (PIF) 评估。这样的话,他们能够从不同的角度重新审查产品,通过新的视角评估可持续发展的六个关键方面:
我们的框架考虑了一系列可持续发展因素,包括原材料、能源效率、易于回收等。
循环经济依赖于在设计时摒除废弃物和污染,以及优化自然资源的利用。我们的生产过程遵循其中一些原则。
例如,我们正在研发二次寿命电动汽车电池解决方案,在电池最终回收之前延长电池的寿命。我们与日产汽车合作,在我们的 xStorage 储能系统中使用来自其电动汽车的二次寿命锂离子电池。例如,作为解决方案的一部分,安装在阿姆斯特丹的约翰·克鲁伊夫竞技场的 xStorage Buildings 系统使用了 63 块二次寿命日产 Leaf 电池。
此外,我们的 Transfer Switch Monitor 900 可使用户更加轻松且经济划算地升级现有设备,而不是进行整体设备更换。这种方法可以延长设备的使用寿命,并有助于防止不必要的浪费。
在产品设计过程中,我们会不断考量环境问题。面向环境的设计 (DfE) 的主要目标是减少产品在其整个生命周期(生产、分配、使用和废弃)中的总体影响。以下四项特征引导着我们的设计决策:能源效率、资源效率、回收利用和法规遵从。我们使用生命周期评估 (LCA) 来推算日渐增多的符合 ISO 14040/14044 标准的可选产品带来的潜在环境影响。