下载文档 () / 20

多租户及托管数据中心

管理多租户数据中心需要您适应不同的业务模式。这很复杂,并且您的业务需依赖 7 天 24 小时的全天候正常运行时间。我们可以帮助您降低这种灵活多变的 IT 架构所固有的复杂性。

凭借可靠性和敏捷性,迎接挑战

不同的租户有着不同的要求。满足他们的独特需求便可实现业务增长。我们可以帮助您降低设备、规划和安装的成本,并在快速变化的 IT 环境中掌握方向。为加快入市步伐,您还需要构建可扩展的数据中心架构。
采用伊顿灵活的数据中心解决方案组合,您可将设备和产品集成为一个完整系统,以确保互操作性,从而降低成本、提高安全性。我们的产品和专业知识可帮助您克服多租户及托管数据中心的挑战,包括配电系统、冷却系统等,满足不同的租户需求。

应对快速发展的 IT 环境

通过灵活、可扩展的模块化数据中心解决方案,我们可以帮助您充分降低安装成本并加快入市步伐。为了实现快速增长,我们的许多 UPS 都是模块化设计,使您能够在降低总拥有成本 (TCO) 的同时按需扩展。此外,我们的产品节省空间,为租户腾出了更多设施空间,因此能够很好地匹配虚拟数据中心、云计算和云存储需求。

多层级安全战略,构筑弹性数据中心

数据中心成功运营的前提条件是数据中心安全性。伊顿采用多层级网络安全方案来保护关键设备免受电力异常、网络威胁和其他风险的不良影响。我们的备用电源设备和内置网络安全功能的网络管理卡拥有出色的可靠性,可保障数据安全和正常运行。我们的 Brightlayer数据中心软件套件不仅可以整合数据、监控基础设施和提高运营绩效,还能预测安全和安保漏洞,即便在虚拟数据中心环境中也能发挥同样的作用。 

打造一个绿色数据中心

当消费者日趋意识到能源与环境的关系,他们会日益重视数据中心的可持续性表现。我们的高能效备用电源解决方案选择众多,包括我们能效高达99%的UPS设备和行业领先的能源管理软件,在减碳增效之路上,助您一臂之力,为您实现更低的PUE值和能源成本,同时确保性能如一。我们新一代无变压器UPS设计减少了原料消耗、与相应的运输和运营成本。我们的精密空调系统优化了数据中心的温度,增加了单个机架容量以及 CRAC 冷却效率。